Part Number: LM5164
设计电路图1;LM5164官方提供的参考设计图2;空载0mAb波形图3;中载500mA图4;满载1000mA图5(CH1:SW CH2:Vout CH3:Iload)



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
比照一下datasheet 22页图25、26的空载和满载波形,如果一致就是没有问题的。
如果频率波动,你需要确认输入电压波形,输出电压波形,看是否输入输出稳定?
HI
也就是整体电路上的不稳定吗? 建议关注功率回路,模拟GND, 功率GND的layout。 具体可以看一下datasheet 23~25页。(RON脚用的GND需要是模拟GND)
Hi
根据公式,频率适合输出电压有关的,如果输出电压是稳定的,再看看输入电压是否也是稳定的?
GND在电源里面是建议要分的,对于信号用到的GND,如反馈之类都是建议用模拟GND, 因为noise干扰小。而MOS,输入输出的GND电流较大,容易造成较大的干扰。这个牵涉到电源的稳定性,很多电源芯片的datasheet里面都提到,可能只是这个芯片没有特别提及。模拟GND和功率GND在芯片底部连接的。
另外能否将频率调低一点看看效果?
SW展开之后是下面这张图吗?
SW不稳定,我从图上也没看到大小波变化的波形,但是我认为这个问题跟FB管脚纹波注入不足相关,可以尝试以下两点
1. R1 384K 减小,比如改到200Kohm,加大纹波注入的幅值
2. 3确保9uH感值的L2的峰值电流超过3A(我从图上看电流峰值超过1A了).