原理图如下:输入13~17V,输出12V6A,电感已经换成22uh的了,最大功率工作几分钟之后直接没有输出了,测量发现输入和地短路了,最后发现是续流二极管(D12)击穿了,而且更换二极管后发现电压还不稳了,之前一直稳定在12V左右的,现在在11.5V到13V之间跳动。
按说我这个续流二极管DE10P3的功率是完全足够的,是二极管的导通压降太大的原因吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
原理图如下:输入13~17V,输出12V6A,电感已经换成22uh的了,最大功率工作几分钟之后直接没有输出了,测量发现输入和地短路了,最后发现是续流二极管(D12)击穿了,而且更换二极管后发现电压还不稳了,之前一直稳定在12V左右的,现在在11.5V到13V之间跳动。
按说我这个续流二极管DE10P3的功率是完全足够的,是二极管的导通压降太大的原因吗?

Hi
和二极管Vf没有关系,一般续流二极管不是接反导致的击穿,就是过压过流,如果你输入电压不高,建议确认一下功率电感饱和电流。
而你输出不稳定的跳动,确认一下输入电压是否是稳定的,如果是稳定的,再确认是否是环路不稳定,而这种环路不稳定造成的震荡可能导致电感饱和的。
可以借助webench在线仿真来确认电路(环路设计),如果没有问题,再确认layout,这个也可能造成不稳定,layout的说明,datasheet有的。
我看参考设计里面的mos管电流都好大,不知道是不是我的mos管电流太小的原因,二极管确实是击穿了,mos管好像也坏了,更换mos管之后输出就稳定了
Hi
MOS电流小,烧掉了,不应该还击穿续流二极管的,除非后者接反。
MOS管并没有完全烧掉,有输出但是会导致输出不稳定。现在基本上确定是电感饱和导致的问题了,换了一个小感值大电流的电感上去之后,目前12V6A工作正常的