ucd3138使用方法
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 ,提问的时候最好可以详细说明你的应用场景,例如我手里就有3138的硬开关全桥和LLC的开发板,你可以说明一下你的拓扑要求、输入输出电压要求、电流要求等。
这里推荐029这块开发板,你可以看看这个pdf,里面第三页带有原理图的,初次学习的话建议先好好看看原理图和拓扑:
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluua95/sluua95.pdf
(这个pdf相当于是一个应用的距离,相当于对于你的问题讲得非常的清楚的)
然后可以再好好看看3138的片上资源:
http://www.ti.com.cn/tool/cn/ucd3138hsfbevm-029#Technical Documents
根据具体的问题可以再来提问,效果应该会更好一些。
最起码来讲:你首先要选择你的拓扑,然后需要硬件设计,然后需要软件设计(CCS编程),然后写入程序并调试,通过后就是测试了。
建议你可以更详细一下你的问题。虽然我这里天天都在跑这颗料,但是你问的角度不一样应该答案也不一样。
因为代码暂时还没有release到网上,个人建议你和TI的sales联系,获取代码之后你就可以按照楼上的回答来开发了~
正如楼上所说,基本的配置可以用GUI就可以完成;
但是真正的开发还是得拿到代码,等你拿到代码,能看懂代码就好办了~
这应该就是关键问题了