您好,我们用的LMZ14203h芯片,在量产后贴片检测,发现100块PCB板出现了8块损坏,电源有输入无输出的情况,请问下这个可能是什么原因导致,设计图如下:
我觉得应该不是原理图设计的问题,因为之前研发调试都正常,但是在量产后就容易出线这种情况,确定芯片外围电阻电容未焊接错误。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我们用的LMZ14203h芯片,在量产后贴片检测,发现100块PCB板出现了8块损坏,电源有输入无输出的情况,请问下这个可能是什么原因导致,设计图如下:
我觉得应该不是原理图设计的问题,因为之前研发调试都正常,但是在量产后就容易出线这种情况,确定芯片外围电阻电容未焊接错误。
Hi
需要保证最低输入电压时EN电压大于1.25V, 所以输入电压建议大于18.8V.
如果测试时,输入电压高于18.8V, 并且EN电压低于1V一下,确认2个分压电阻阻值没有异常,说明芯片EN脚有异常电流流入导致电压被拉低,芯片可能损坏,更换芯片看看。
如果确认是芯片损坏,请问你的芯片哪里买的? 8%的不良很恐怖的。
HI
TI判定芯片质量的唯一标准是购买渠道,也就是只能从TI(以前是可以从TI授权代理商,但是现在取消了),从电子市场或者其他渠道是很容有质量问题的。
我比较担心的是你们过refow的温度,之前有可能高不良,就是温度过高导致的。