This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC256302: 购买该产品,生产过程中出现质量问题,请求帮忙鉴定分析一下原因。

Part Number: UCC256302

TI公司技术工程师,您好!

         我公司采购的这款产品,是应用的开关电源(防水电源)上面的,在产品调试过程中,发现部分产品电压输出不稳,或者不能开机等情况,3000台电源,出现大约10个问题产品,不良率在0.33%,经检查分析,发现是芯片不良造成的,更换新的UCC256302这个芯片上去,问题就解决了,这款产品,以前有已经在正常使用的,没有发生过此类情况,这次发生现在的问题,现在怀疑是不是芯片有不良产品?还是有其他原因,现请求帮忙分析一下原因,是否可以把坏片寄回帮忙检测分析一下。(产品是直接从贵公司购买的)

  • Hi

       TI只出售芯片,不出售电源板(不包括芯片评估样板),如果你购买的是电源产品的话, 建议联系他们。

       如果说直接找我们,你需要提供一下电路图,以及最好提供一些波形,例如启动瞬间的驱动波形,电流保护波形等。

       如果是芯片单体分析,可以联系TI(不是我们这个论坛,是另外一个部门,应该是付费的,以前客户都是通过代理商来联系他们,我们没有渠道。或者你可以通过你购买板子的渠道或者其他渠道联系到TI)