Part Number: TPS546D24A
输出电压设定为0.8V,Power Good信号上拉到外部3V,Power Good信号用来使能0.9V电源。
上电过程发现Power Good信号在输出电压稳定前出现了一个异常的尖峰,多次测试均出现,这个尖峰误动作使能了0.9V电源,
在图中可以观察到,请帮忙分析下。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TPS546D24A
输出电压设定为0.8V,Power Good信号上拉到外部3V,Power Good信号用来使能0.9V电源。
上电过程发现Power Good信号在输出电压稳定前出现了一个异常的尖峰,多次测试均出现,这个尖峰误动作使能了0.9V电源,
在图中可以观察到,请帮忙分析下。

HI
Powergood以上有2个可能,一个是上拉电压源在启动时不稳定导致Powergood不稳定,其次就是输出电压启动时不稳定。
所以建议波形上同时抓这三个电压看看?
Hi
也就是所有看起来测量,设置都是正常的,但是Powergood就是异常了一瞬间?
如果不是所有板子都这样,只能找不同板子(好的和坏的)之间的差异了。