各位大牛,你们好。
我在使用 BQ25886 充电芯片给两节锂电池充电时遇到如下问题:
设置的1A充电电流(适配器端)实际只有290mA,怎么调ICHGSET接地电阻都没用。电路图如下:

备注:
1、输入5V,充电的电池电量很少,开路电压只有7V。
2、充电时,REGN电压5V(正常),2脚stat、9脚pg都是正常的(两脚都到地,指示灯常亮)。就是充电电流不正常。
3、印制板上电容、电感都严格按照器件资料的要求布置的。各器件的属性值都反复检查过。
4、R13未焊接。
5、如果先接充电器,后接电池,适配器充电电流能达到770mA。