我先后使用LMR33620CDDA LMR33630ADDA芯片做了试验板,在试验过程中损坏了几片芯片,请大家帮忙分析一下是什么原因。谢谢。
具体现象为上电后(24V,电流限制0.6A),电源直接工作在CC模式,供电电压被拉到3V。
断电后测量VIN和SW直通, 也有的VIN和SW与GND直通,电阻几乎为0。
原理图如图:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我先后使用LMR33620CDDA LMR33630ADDA芯片做了试验板,在试验过程中损坏了几片芯片,请大家帮忙分析一下是什么原因。谢谢。
具体现象为上电后(24V,电流限制0.6A),电源直接工作在CC模式,供电电压被拉到3V。
断电后测量VIN和SW直通, 也有的VIN和SW与GND直通,电阻几乎为0。
原理图如图:
Hi
试验板是洞洞板之类,还是PCB?
建议测试时空载或者尽量轻载, 电源供应器设置CV模式,并且做电流限制避免烧芯片。
其次请问你功率电感饱和电流多少?负载电流多大?
Hi
确认一下layout上Powerpad是否按照做,特别是接GND.
如果这些都注意到了,应该不容易烧掉的。
除非负载那边有电压过来,否则这么小的电流不应该出问题。
建议换个芯片再测试确认下?
我用新的芯片测了一下AGND和PGND在芯片内部没有短接。
板子是手工焊接的,PAD有可能没有良好接触。
可能是因为 PAD(AGND)浮空 烧坏了芯片?