This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS23861: TPS23861芯片读取功率虚高问题

Part Number: TPS23861


你好!

1、我们这边在使用TPS23861芯片做老化试验时,出现读取功率异常虚高的问题。接的负载是8个摄像头,每个摄像头功率在4W左右,但是长时间拷机出现读取单个摄像头功率超过30W的情况。

我们有一个详细的分析过程,详见附件,目前我们还在拷机中。

我们使用的driver代码也是之前TI给的demo 代码。请问您之前是否发现有这个问题,以及是否有什么优化建议?

TPS23861芯片读取功率虚高.docx TPS23861芯片读取功率虚高-日志.zip

2、我们从611号到现在,老化测试了4天左右,出现了新情况:

使用功率稳定的PD负载,老化测试4天,没有出现异常,也没有出现功率偏高,但是这个PD负载是没有流量的。我想请问下,是否因为摄像头有流量才会引起这个问题?

  • Hi

        有可能是读取计算方式有关,读到的是峰值功耗。

  • Hi, Johnsin
    我这边有两个情况,有一个摄像头一直读到9W,持续了12个多小时,但是正常来说,一个摄像头大约在4W左右。
    另外一个情况是,读到功率超过30W,而且持续时间很长,不是瞬间的,应该不是峰值功耗,麻烦再看看。
    谢谢!

  • Hi, Johnsin
    我这边有两个情况,有一个摄像头一直读到9W,持续了12个多小时,但是正常来说,一个摄像头大约在4W左右。
    另外一个情况是,读到功率超过30W,而且持续时间很长,不是瞬间的,应该不是峰值功耗,麻烦再看看。
    谢谢

  • Hi, Johnsin
    我们还发现一个情况:每次出现问题的时候,8个摄像头中,总会有几个摄像头集中出现问题,而不是分散的时间出现问题,比如说:
    摄像头1在1点钟出现问题,摄像头2在5点钟出现问题,实际情况是只要一个出现问题,那么另外几个会在相同时间内同时出现问题,恢复的时候,也一起恢复。
    我们认为这里有问题,不应在相同的时间内同时出现问题。
    还得麻烦看看,谢谢!

  • Hi

        我觉得要从系统上看,直接确认程序的计算方式(同时要确认是否存在接触不良导致的额外损耗)