Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
您好:
我使用BQ25703A 为 四串电池进行充电。如下是我的使用场景:
1:新电路板,连接BQstudio, 使用VIN =12V。
2:使用分压电阻调节默认是4S电池。电路如下。



3:在VSYS 连接 一个BMS板(不带电池),在VBAT端连接一个负载仪。
4:BQstudio 读取芯片默认参数如下:
使用后遇到如下问题:
问题①:
1) 开始可以使用通信进行参数调节,可以通过负载仪拉载电流。
2)当负载仪拉载电流 从2.4A 变成2.5A时候。BATDRV驱动的PMOS 瞬间高温,观察寄存器,发现没有进入快充模式,而是进入预充模式。
请问可能是什么原因。
问题2:
芯片运行一段时间后(小电流0.5A,基本无发热),通信正常,但是读取的数据全是 0000,通过BQ可以写入,但是重新读取后再次变成0000。
测量REGN 电压为 0.8V ,不是6V.此时VSYS=11.6V,VBAT=11.6V,这两个电压无法通过BQ通信进行调节。
请问可能是什么原因。
问题3:
我使用了独立的 3V3 DCDC芯片,对BQ25703A 芯片中 3V3进行供电,参考了DEMO板电路。
当BQ25703没有对外充电时,DCDC芯片温度正常。当BQ25703对外充电时,随着充电电流的提高,3V3也会高温。
请问,不同对外充电电流下,BQ25703 从3V3中取电的负载会剧烈增加吗?