TPS61194PWPR芯片背光起不来原因是LDO输出电压过低,正常起来4V左右,但是低温会下去到0.4V左右,加大电容也会这样,请问有解决方案吗,输入使能正常,PWM正常,供电正常
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
输入电容除了layout靠近电感输入端外,还需要尽量靠近芯片Vin脚,可以多个电容,考虑到低温,可以将输入电容适当加大。
Hi
输入电容靠近Vin脚是因为这个是LDO的输入,输入总电容建议超过10uF+100uF.
LDO输出也增加到4.7uF以上。
现在低温测试一共几片板子,都低温下不启动吗?
Hi
功能上:Fault signal output. If unused, the pin may be left floating.
你都加加看,但是从功能上将,这个不应该有影响才对。
VDDIO/EN脚电压有异常吗?
HI
我感觉是芯片关掉了内部的LDO, 但是datasheet里面没有提到保护关掉,而低温下看起来没有发生保护现象。
测试了几片板子?都这样吗?