Part Number: TPS54620
下图是我设计的TPS54620电路,焊完器件调试时发现输出不稳定,空载输出,且图中DAC1AM处断路。输出电压正常应该是0.8V乘15=12V,结果发现在9.55V-13V之间波动。测量VSENSE反馈电压,发现并不稳定,在0.63V-0.86V之间波动,请问这是因为什么原因会这样?该如何解决这个问题?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
你环路补偿COMP这里设计不对。
其次对于外部补偿的控制芯片而言,输出可调适合于较小范围内的电压变化,大范围的变化会导致部分输出电压范围和COMP补偿不搭,环路不稳,会造成输出不稳定,如纹波过大等现象。
Hi
Comp的补偿是针对固定输出的,所以在设定输出的小范围内环路是稳定的,如果你大范围的调,补偿并不能对应所有电压,就会存在环路不稳定的情况。
你可以找一些不需要外部补偿电路的控制芯片来做,也可以用数字芯片做因为可以动态补偿。如果已经用了这个芯片,可以在输出电压范围中心值来设计补偿,并且可以在输出增加以及LC.