BQ27542-G2电量计批量生产烧录文件是学习OK的,导入批量生产后,电池上老化柜学习,成品电池实际容量为5200mAh, 初始学习OK的烧录文件的Qmax值为:5510
电池上柜老化工步为:0.5C充电后,静止半小时,放完电后,静止半小时,然后补电到出货电压,但是老化下柜后读数据时,有百分之三四十的比例Qmax仍然值为:5510 ,没有更新
想了解一下:
1)出现上述没有更新的原因是什么?
2)如果没有更新对使用有没有影响?
3)如何解决这个问题?
4)如果学习OK的烧录文件用于批量生产,出现上述初始Qmax不更新是否也可以?