各位大神,你们好。我在应用LM22676MRX-ADJ电源方案时,出现芯片烧坏的情况。烧坏点靠近PIN7(VIN)。
测试坏境:开关电源24V供电. 现象:上电瞬间芯片烧坏,测试了20个芯片,损坏5PCS。
经测试,上电瞬间功耗为24V/280mA,并且,前级电感L0会导致瞬间电压达到40V左右。
麻烦帮忙分析一下该问题,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.


各位大神,你们好。我在应用LM22676MRX-ADJ电源方案时,出现芯片烧坏的情况。烧坏点靠近PIN7(VIN)。
测试坏境:开关电源24V供电. 现象:上电瞬间芯片烧坏,测试了20个芯片,损坏5PCS。
经测试,上电瞬间功耗为24V/280mA,并且,前级电感L0会导致瞬间电压达到40V左右。
麻烦帮忙分析一下该问题,谢谢
Hi
把输入滤波器中L去掉看是否依旧有这么高的电压?
另外输入是否有硬开关?
关于输入的LC, L建议小一些,而C适当放大一些。 但其实这里并不需要LC, 除非输入有较大的不稳定或者说震荡。
Johnsin 你好,经测试,去掉前级输入滤波电感L0后,不会出现这么大的尖峰电压。目前我有2个疑点,1:芯片损坏是否是由该尖峰电压引起的。有什么好的办法解决?2:我测试了另外一种产品的PCBA,电路和参数一致。不会出现这么大的尖峰电压。相互对调器件后,问题还是跟随PCB板存在。不知道为什么会出现这种现象。感谢您的解答
Hi
说明这里的滤波器设计不对。 本身电源上考虑,输入电线等,板子上输入走线都是要尽量避免寄生电感的产生,因为在瞬态电流下就会产生震荡电压叠加到原输入电压下导致输入过压。
所以如果你原本的输入电压并不存在较大波动,可以直接不要LC. 或者你重新设计LC(建议L小点,C大点)
"我测试了另外一种产品的PCBA,电路和参数一致。不会出现这么大的尖峰电压。相互对调器件后,问题还是跟随PCB板存在。不知道为什么会出现这种现象" 说明你板子layout上也产生了寄生电感,或者因为输入导线。注意如果输入有导线,建议在导线端的板子上增加一个较大电容消除影响。板子上输入走线尽量宽点,输入电容尽量靠近芯片输入脚。