Other Parts Discussed in Thread: BQ24090, BQ25100, BQ21040, BQ24050,
BQ2404X 系列充电器有一个充电完成引脚 /CHG,用于指示充电正在进行或完成。 但在某些情况下,电池充电已停止(电池无电流),但 /CHG 指示在充电。 在其他情况下,电池正在充电(电池有电流),但 /CHG 未指示正在充电。
这也适用于 BQ21040、BQ24050、BQ24090 和 BQ25100 系列器件。
开漏输出中的 /CHRG 引脚用于指示正在进行电池充电循环。当器件检测到有效电源并开始为电池充电时,引脚将变为低电平。当器件检测到电池已充满电时,引脚将变为高阻抗(充电完成/终止)。
为了优化终端用户体验,以下特定情况下的充电器行为如下:
1.) 如果 TS (NTC) 引脚指示出现过热状况,充电暂停,但由于未检测到终止或充电完成,/CHG 引脚将保持低电平。 当温度降低时,充电会恢复,且 /CHG 引脚将保持低电平。
2.) 如果在终止/充电完成后,电池电压下降至再充电 (V-RCH),BQ2404X 会自动重新启动充电。这样做是为了保持电池充满电。在这种情况下,即使已开始重新充电,/CHG 引脚也会在终止后保持高阻态。
3.) 在 OVP 关断或充电计时器故障期间,/CHG 为高阻态
请注意,在通电、使用 TS 引脚禁用/启用或检测到电池插入时第一次充电循环会启动,/CHG 为低电平。退出 TTDM 模式或电池电压低于 V-RCH 时,启动充电循环但不是第一次充电循环。
有关其他信息,请参阅《BQ24040 数据表》,第 8.3.7 节充电完成数据表,另请参阅第 8.4.1 节中的表。
注意 - 2019 年 5 月 20 日更新了第 2 节 - 保持高阻态