This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] BQ24040: BQ24040 和 BQ2404X 系列故障排除技巧、无输出、充电电流低、提前终止等

Part Number: BQ24040
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090, BQ21040, BQ24050

如果我们发现 BQ24040 或类似器件存在问题,您有哪些故障排除建议。

这也适用于 BQ21040、BQ24050 和 BQ24090 系列器件。

器件系列的一些故障排除技巧

如果器件未开始充电,则不执行电池电流检查:

  1. 正常运行时,TS 引脚电压需要介于 278mV 至 790mV 之间
  2. 确定输入电压低于 OVP 6.6V。
  3. 仔细检查 ISET 和 PRETERM 电阻器,低电荷电流会引起问题。

充电会开始,但电池电流低于目标:

  1. TS 引脚电压需要处于正常范围内。在低温条件下,半充电将使电流减小TS 电压在 790mV 至 1230mV 之间
  2. ISET2 引脚,悬空将电流限制为 100mA
  3. 输入电压低,整个器件需要 700mV 至 1000mV 的压降才能获得最大输出电流。
  4. 内部热限制,如果内核温度达到 125°C,则输出电流将降低以控制温度。

充电可能会提前终止或在较低的电压下终止:

  1. TS 引脚电压需要处于正常范围内。在高温下,充电电压会降至06V TS电压会在278至178mV之间。
  2. 电池和充电器之间的阻抗会增加 BAT 端的电压,并显示为更高的电池电压。

此外:

  1. 测试标准负载所需的电池或电池模拟器将不起作用。
  2. CHG 和 PG 引脚将对器件的状况给出一些见解。
  3. 检查 ISET 的电压,它应与输出电流成正比减少400。Iout/400 * R-ISET。
  4. ISET 的电压代表输出电流,而 PRETERM 的电压代表终止点。
  5. 正常充电电流的电池电压需要介于5V 和 4.1V 之间。低于或高于该电压范围时,降低电流。