This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] BQ24040: BQ24040 和 BQ2404X 系列 Vin 至 Vout 与充电电流调节之间的关系

Part Number: BQ24040
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090, BQ21040, BQ24050

当电池电压很低时,介于 3V 至 3.6V 之间,充电电流为正常电流 (800mA)。但是,随着电池电压增大,充电电流开始从 800mA 下降到 460mA,在恒压启动时,电池电压远低于 4.2V。

这也适用于 BQ21040、BQ24050 和 BQ24090 系列器件。


BQ2404X 和类似器件是线性充电器,与低压降稳压器相当,为了实现正常运行,它们在输入至输出之间需要一些压降。


在数据表规格中,Vin – Vout 的典型压降为 325mV,最大值为 500mV。但请注意,测试条件为 R-ISET = 540,这是 1A 输出电流,I-out 降低至 0.5A。这将使输出电流从 1A 降至 500mA。在这种情况下,充电会继续并将顺利完成。


这种行为多出现在充电电流较大时,如当器件接近恒压相位时(此时输入到输出电压差最低),此时充电电流为 1A。


为了防止在充电期间电流降低,器件的电压应在 700mV 至 1V 范围内。

器件还具有 IN-DPM 功能,当输入电压下降时,该功能也会降低输出电流。但当输入电压降至 4.4V 时,IN-DPM 有效。