Other Parts Discussed in Thread: LM5050-2
当输入电源不可用或已断开连接,但电源偏置引脚 VS 通过 OUT 或外部电源供电时,LM5050 的 OUT 到 IN 有大约 -200μA 的泄漏电流。
背景:
当 LM5050-1 用于 ORing(具有两个或更多电源轨,其中一个输入电源已移除、断开连接或不可用)时,泄漏电流会从一个电源流向另一个不可用的电源。图 1 显示了包含两个电源轨的 ORing 应用,其中 PS1 关闭或不可用,泄漏电流通过 LM5050-1 从 PS2 流向 PS1。

图 1:使用 LM5050-1 且包含两个电源轨的 ORing 应用
在许多应用(例如电池供电电源轨)中都不应该出现这种泄漏电流,在这些应用中,泄漏电流会耗尽电池电量。此外,当使用电压监控器或其他电路来监控输入电压轨以作出系统级决策(如维护、诊断等)时,存在此泄漏电流路径会使电源轨电压升至高于可接受的值。这会影响执行维护或诊断所需的系统级决策。
在图 2 中,LM5050-1 的功能方框图中的泄漏电流路径标记为红色。泄漏路径从连接到 OUT 的 VS 偏置引脚开始,经过内部电荷泵。此外,当 PS1 断开连接时,LM5050-1 通过在内部打开 2A MOSFET 来关断 MOSFET,将 GATE 短接至 IN(MOSFET 的来源),从而使 VGS 变为 0V。如图 2 所示,2A 内部下拉 MOSFET 通过电荷泵完成从 OUT 到 IN 的泄漏电流路径。

图 2:LM5050-1 方框图 – 泄漏电流路径
解决方案:
解决此问题的一种方法是通过将 VS 引脚连接到 IN 来避免出现泄漏路径,另一种方法是使用 LM5050-2,它没有单独的 VS 引脚,但电源偏置电压通过 IN 引脚获取。

图 3:LM5050-1 与 LM5050-2 的引脚输出比较
LM5050-2 易于取代,因为 LM5050-1 和 LM5050-2 之间的唯一引脚输出差异是,LM5050-1 中的引脚 1 是 VS 引脚,LM5050-2 中的引脚 1 是 nFGD FET 故障状态引脚。LM5050-1 和 LM5050-2 的引脚输出如图 3 所示。如果未使用或通过上拉电阻器连接到 IN/OUT,则可以将任一 nFGD 保持断开。此外,这不需要更改 PCB,因此适合用于接近大规模生产阶段或已投入大规模生产的设计。