Hi,因为插拔的复杂容性比较到,导致较大的浪涌电流。在不改硬件的前提下,是否可以把PWM的信号加到enable口,来抑制浪涌电流。是否会存在风险?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
不确定你说的电路是这么设计的,但是我觉得应该是没有效果的。 如果电流符合的话,你可以增加输出电压坡度控制电路应该是有效果的,因为这个在启动之初,MOS的较大Rdson可以限制浪涌电流。
Hi Tao, 因为EMC整改过程中,在TPS前端加了电感,加上比较大的容性负载,导致冲击电流比较大(LC)。所以看看enable端能不能通过多次的开关的方式,慢慢把负载充电。
Hi
没有见过这种方式,一般要么是软启动,要么就是自带浪容限制控制。