This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,我想咨询一下LM2596SX-5.0上面的丝印“956JHDUE3”对应的芯片是否是贵公司生产的?有“956JHDUE3”丝印的芯片会出现偶尔烧坏电路板上其他元器件的情况。
请及时回复,谢谢!!!
Hi
可以借助网站: https://www.ti.com.cn/packaging/cn/docs/partlookup.tsp 来查marking,查出来看起来不是LM2596的marking.
我也遇到过这样的情况,现在量产1500片出现2次,24V输入,24V直接输出导致后端电路烧坏,烧坏后重新上电,电压5V输出正常
Hi
烧坏后重新上电,芯片没有被击穿吗? 还是说更换芯片再测?
有没有什么波形?测试一下启动的输入瞬态波形?
后端电路烧坏,lm2596没有烧坏,后端电路烧坏后,什么都不动,直接重新上电,lm2596正常输出5V
Hi
开始是直接24V出来,后面再启动又正常?
能再复制出来吗? 如果又多片这样的板子,将一片用热风枪吹一下看能否再复制出来? 我怀疑可能是FB脚存在焊接性问题(包括反馈电阻),因为虚焊会导致反馈得不到电压直接将duty开到最大导致输出偏高。而虚焊是存在不稳定性的。