各位大侠,
我用LM3150搭建了两路24V转12V,10A的电路,电路图如下,输入有两个470U电容和几个MLCC,layout有些问题,MLCC没有放在3150输入pin。
Ron=560K,输出在原电路上增加了一个560UF。

但是上电后,会大概率出现一路烧毁的情况,具体表现为在1,2,3pin附近,VIN,VCC,EN两个pin之间冒火,直接烧毁pcb造成三个pin之间短路,进而烧穿第二层到GND,
造成跟GND也短路。或者,冒火的地方出现再8,9,10pin,就是sw和gnd。同样会导致烧毁短路。
当系统只有一路工作时,冒火的情况很少出现。
关键是什么情况才会出现相邻pin之间冒火的情况,难道确实输入过冲非常大?

出现这种情况,跟负载大小没有任何关系。
请教各位专家,这个可能是什么问题,因为以前从没有遇到过pin间着火的情况。
非常感谢!