为什么在data memory修改BIT并Write to data memory之后,在data memory里面变了 但是在register里面查看 还是不变 ?例如 我把XL从1为0,并Write to data memorydata ,在data memory变为0了,但是在register里面查看 还是红色(1)。XL这个参数 是控制 SMB总线传输速率是100K还是400K,当XL为0时 工作在100K,当XL为1时工作在400K。这种情况下 实际XL值是0还是1,工作在100K还是400K?如果还是如register里面显示的XL为1 工作在400K ,我如何才能将XL 在data memory 和register里面都改成0,使SMB工作在100K?