环境如下:
一个环境是16串10Ah电池组,只有一组;
另一个环节是上面两组电池并联。
CHEM ID是相同的,10Ah内阻表是学习得来,而20Ah电池组配置的是有10Ah直接修改,降低了1/3.
现象:
1.10Ah电池组在放电过程中,基本就是从100%线性降到0%,充电也是从0%线性增加
2.20Ah电池在放电过程中,实际电量在11%左右的时候,这时电压低于48V,电量突然跳变到0,这个可以理解,但是在一开始充电,电池电压拉高一点,然后电量计就会从0%跳变到12%。
3.这个问题是怎么引起的啊,帮忙分析一下。
谢谢!