在用 BQ76952 设计锂电池供电,用 REST_SHUT (Pin 33)管脚长按1秒关机,用 TS2 (Pin22)引脚唤醒开机。
BQ76952 Datasheet SLUSE13A – JANUARY 2020 – REVISED MAY 2021 第9页
7.3 VWAKEONLD 0.8V MIN, 1.45V TYP, 2.25V MAX
BQ76952 Technical Reference Manual 中没有查到关于 LD 电压的设置,似乎是不能设置。
板载设计了1个 DC/DC 模块为 BQ76952 锂电池充电,设计了多个 DC/DC 模块为其他模块供电,长按1秒 REST_SHUT 管脚后,BQ76952关闭了充放电 FET:
1. DC/DC 模块电容残留 4V 电压为 LD 管脚(Pin41) 提供电压,大约需要十分钟才能放电完毕,BQ76952不能进入关机(SHUTDOWN)状态,TS2 引脚一直是低电位;由于 FET 关闭,后端无电源,不能通过
软件启动,TS2 按键也无效。在这个状态下,可以通过什么方式使 BQ76952再次进入正常(NORMAL)状态。
2. 如果人为将DC/DC模块电容残留 4V 电压迅速放电,BQ76952 进入关机状态,TS2 引脚拉高,可以通过 TS2 使 BQ76952 进入正常(NORMAL)状态。