請問大家:
目前POE的IC是使用TI 的TPS23881,然後客戶測試時,使用的PD IC是用ST的PM8805,客戶有反應兩者搭配無法正常動作,請問是否兩者有相容性的問題,謝謝.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
請問大家:
目前POE的IC是使用TI 的TPS23881,然後客戶測試時,使用的PD IC是用ST的PM8805,客戶有反應兩者搭配無法正常動作,請問是否兩者有相容性的問題,謝謝.
Hi
不存在兼容的问题,除了协议外,看一下启动之时的侦测波形(电源电压)?
当然前提是PM8805部分在外部供电能正常工作,这个也要确认的。
Dear Johnsin:
另外,還有一個問題:
目前有一個POE 60W的案子,使用TPS23881(線路圖如下),輸出56V 1.08A,在開機時有發現幾台,輸出電流只能吃到0.4A就保護了(正常的機子是可以吃到1.08A),這IC的AUTO PIN也放7.7K了(如下表),正常是可以吃到4-pair 90W,請問是否還有其他地方有問題,請幫忙確認一下,謝謝.

Hi
如果PD能输出60W, 那应该就是POE这边协议的问题,限制输出功率。
具体要怎么改可以问一下美国E2E: https://e2e.ti.com/