网友 dssong 在21ic TI 模拟技术论坛问以下问题未能解决:
我在用Ti的电源管理芯片时候遇到了问题,百思不得其解。大概情况是,我想用TPS53355来给FPGA芯片供电,我的设计基本参照了Ti的典型应用,原理图见附件,其中3脚我悬空了。我本来想要输出的电压是0.9V,但是很奇怪的是我的输出电压是1.63V,而且按照文档的说明1脚的VBF应该是稳定在0.6V,但是我的PCB板上的VBF输出是1.2V,貌似我的板子上的R62和R63在用不同阻值的电阻的时候VBF和Vout一样是1.2V和1.6V,请问这是什么原因?急切的希望得到帮助,非常谢谢!