Hi 您好
Battery在透過Alt Manufacture Access讀取一個block時, 會讀到36個byte的資料, 而最後兩個bytes的資料分別為checksum和length,
可以於比較讀出來的內容是否正確, 不過在我測時發現最後面的值都是固定為 44 D1 47 7F, 即使讀取4個byte的Operation Status.
請問最後一個bytes看起來不像是Length, 且他的值遠超過於36, 這是因為設定的問題?
如果我用這個值才做檢查, 會造成判斷是fail.
e.g.
4A 00 37 32 35 30 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 D1 47 7F => 725001 (Model Name)
4C 00 46 55 4A 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 D1 47 7F => FUJI (Manufacture Name)