Part Number: LM5117
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, TPS23731,
我们使用TPS23731(PD)+TPS40210升压为52V+LM5117降压为5V的整套PD方案
1. 单独使用TPS23731 输出功率正常可以到20W
2. 单独使用LM5117 USB 12V输入 输出5V/3A正常
3. 如果外接48V电源模块给LM5117供电,系统也能够工作
4. 如果使用TPS40210升压到52V给LM5117供电,输出就异常了。
请帮忙分析下可能是哪个芯片出现问题了