This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM25037: LM25037驱动波形一场

Part Number: LM25037

LM25037 作为推挽电路驱动芯片时,带载后驱动异常

  • Hi
        驱动是被动信号,先确认一下CS等其他保护信号?  其次确认变压器设计。

       或者你将电路放上来看一下。

  • 5807.V1.pdf

    应用中cs电阻没有加,变压器60k  V

  • Hi
        你采用的是电压控制模式,还是电流控制模式? 最好是把电路放来看看? 电流模式的话CS电阻是必须加上去的。

  • 电路已上传,电压型。  变压器参数:60K  380V

    问题现象:带载100W时 ,驱动异常   OUTA,OUTB    频率异常   不交错开通。

        

    4520.V1.pdf

  • Hi

        小负载(低功率输入下)情况下呢?

  • 功率越小,影响越小。

  • Hi

        感觉是变压器问题。