This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于电池充电的具体方案的确定



写在问题之前:TI 的技术专家们,您们好,我是刚刚接触电源行业,也是刚刚毕业的学生,由于在学生时代荒废了时间,没有好好学习,也很少动手做过项目,所以造成了如今参加工作要独立承担项目时的恐慌和害怕。接到项目的时候,感觉束手无策,不知道从哪里下手。在下面的问题描述中,由于自己的积累和理解能力的不足,可能有些问题描述的不够仔细,甚至问题本身就是一个错误,还请你们多多指教。进入正题。

项目目的:将脚蹬发电机发出来的电储存到锂电池组中。

脚蹬发电机和整流桥集成体:人脚蹬发电机时,我测量了转速从低到高时,整流桥端的空载电压为0V-50V.由于人脚蹬的转速是波动的,所以输出电压也是不断的在波动。

锂电池组:8节串联的,容量60AH,电压28.8V。

要做的工作:设计一个电路(不需要整流的功能了,发电机出来后已经整流了)将发电机输出的电经过处理之后储存到锂电池组中。

问题:1、想要设计这么一个电路,我应该根据项目目的和这些已知信息确定出哪些重要技术参数。我想到的是至少要知道这个电路的输入电压、输入电流、输入功率和输出电压、电流、功率。但是我不知道应该怎么确定它们的具体值是多少。比如,输入电压就取空载时候的电压0-50V,输出电压就取30V,可不可以?还有没有别的参数也需要知道。

           2、这两天通过逛论坛,看资料对电池充电,开关电源这一块有了一个表面的认识。根据我这浅薄的认识,我认为就是要设计一个充电电路,看TI的技术论坛,了解到有电池管理芯片和电源管理芯片,不知道该用哪个来设计或是需要同时用到它们(先通过电源管理芯片处理如升压,稳压等,再通过电池管理芯片来控制充电),两者有什么区别吗?感觉充电器也可以用电源管理芯片来设计的,看到TI官网上有一款电池充电产品是PMP4963,它的输入电压是18V-57V,输出是29.4V,3A,看数据手册好像是恒流充电的(假如看见一个产品的铭牌上标有如此的输出参数,我想知道是电压是恒定的还是电流是恒定的,或者都是恒定的,或都是变化的)。看PMP4963的电路图知道里面有个电源管理芯片TPS40210DGQ(是个boost芯片),发现这款产品正好符合输入电压范围宽的特点,不知道能不能借鉴本产品来进行设计。

           3、关于具体电路中的具体元器件和IC的选型,看了一些文献发现有很多的计算推导过程,我知道这不是一两天的功夫就可以掌握的,也不好意思再问了。

最后,请技术专家们给一个关于这个项目的具体方案(比如应该选哪种芯片),要考虑到哪些问题。谢谢你们的解答。