This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5122: 输出可调设计下,环路补偿的参数该如何选取呢?

Part Number: LM5122


使用LM5122进行输出可调设计,输入28V,输出范围32-56V. 环路增益的穿越频率该如何选择,才能保证环路稳定呢?

  • Hi

        这类外部补偿的芯片,其实不建议设计成为输出可调,原因是补偿是根据固定的输出计算出来的,只有在这个输入电压小范围内环路稳定, 输出电压一旦离设置值较远会存在环路不稳的情况。

       按照你现在的参数,环路补偿可以按照输出中间值设计,即按照44V输出设计补偿。同时可以在输出增加以及LC, 弥补环路不稳定纹波过大造成的影响。

       一般输出可调,建议选择不要外部补偿的电源芯片来做,或者用数字电源芯片来做,因为它可通过程序动态补偿。