请问下:
1. BQ34Z100电量计在误差下,假如电量计显示电量在24%的时候,由于低于了截至电压,这时候电量由24%突然跳变为0,然后开始充电,当电压高于截至电压后,电量又会突然跳变为24!
2.同样的条件下,硬件和配置都没变化。测试中也发现电量在1%、12%的时候电压低于了截至电压,电量会马上跳变为0,然后充电之后,电量都会跳变到原来的值。
3.初步猜测:是不是BQ34Z100有这个设计呢?在多少电量跳变为0,低于截至电压后跳变为0,高于截至电压然后又恢复到跳变之前的电量???
谢谢!急!!