This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5060-Q1: datasheet中8.2.2电路图的问题

Part Number: LM5060-Q1


 datasheet中8.2.2 Figure39电路图中几个元器件的作用没太理解。

1.这个电路的目的是反极性,反极性的意思是VOUT和GND接反了?还是VOUT接到了比VIN还要高的电压?还是都包括?

2.D5是如何起到在关断时候,能够快速关闭MOS管的?除了这个方式,还有其他方式可以快速关闭MOS管吗?

3.D6,Q3,R2说是在反向时防止Q2,VGS电压过高被击穿,他看他的原理是当GND接高时,Q3导通,Q2的GS电压就是三极管Q3的压降了,这样限制了GS电压,从而保护。如果我说的正确的话,D6是什么作用?

4.是接着第三个问题说的,如果我的第三个问题描述的思路是正确的,把D6,Q3,R2删掉不可以吗?删掉后这部分电路后,Q2的VGS电压是怎么会变高的?还有我在Q2的VGS加稳压管能不能取代这个作用?

5.当VOUT和GND反接时,GND为高压,那不会从OVP,UVLO电阻倒灌到VIN吗?这样岂不是没有防反作用了?

6.D1的作用,只说了防止极性反转,怎们防止反转的没太明白,可以具体描述一下吗?

  • Hi

        防止反向是指输出有电压,会有反向电流流向输入。

        Gate为低时,可以作为放电回路。

        作为推荐电路还是建议按照这样接,而作为保护电路D6,Q3等可以去掉(但不建议)。

        输出反向,没有保护设计。

        D1应该是为了防止来自芯片内部的电压(Vout有电压,而输入没有电压时)

  • 您好,

    1.防止反向是指的VOUT电压大于VIN的情况是吗?

    2.GATE为低时,VOUT放电到GATE是吗?这样有没有烧毁GATE的风险?

    3.D6的作用是什么?其他疑问我明白了

    谢谢

  • Hi

        反向是输出有电压,而没有输入的情况(也适用于输出电压大于输入)

        确实这个好像只有这个芯片有这样的设计,说明内部的MOS可以承受,但是建议输出电容不要特别大。

        D6电路是防止输入极性反,所以D6反向不通,同时Q3导通。

  • 您好:

    D6的作用:我理解您的意思是当VIN和GND接反时,如果D6接反的话(上负下正)GND通过R2,通过D6,通过Q1的体二极管到VIN。为了防止这种情况是吗?如果是这样的话,那么没有D6,Q3的B极和E极什么都不接,不是也可以吗?

    关于Q3具体是怎么保护Q2的我还是没太想明白,当输入和输入都是什么情况下,电流是怎么走的?

    我发现datasheet中有个错误跟您确认一下,这里说的D5应该是D4吧。(在问题图片中就有这句话)

  • HI

         D6, Q3 and R2 protect Q2 from VGS damage in the event of reverse input polarity.

         所以我理解是输入反向, 如果你有板子直接通过测试来确认更容易理解。