This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ40Z50-R1: 上鎖後無法解鎖與再燒錄

Part Number: BQ40Z50-R1
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

你好

使用此款IC應用鋰電池4S架構

經過以下步驟

(1) 板子燒錄srec

(2) 祖上電池(V/I校正)

(3) 開啟各種EN  (mos / PF / LF ...)

(4) 上鎖(有確認其解鎖密碼是使用出廠值,無變更)

有發現一個現象很怪 , 例如1000台內會有約8X台出現問題

無法"解鎖"   + 無法燒錄srec檔案 (畫面提示說裝置不在ROM Mode , 需要手動進才能燒錄)

如附件檔圖示

請問問題出在那裏??

無法重燒與無法解鎖.xlsx

  • 您好,芯片没有进入ROM mode所以无法烧录SREC文件。

    解码密码试一下04143672

  • 你好 Star Xu,

    能理解解碼後,才能燒錄SREC文件

    而碰到的問題是,實際例子說明

    一批貨裡面應都是可以正常地進行解碼 / 燒錄...等等動作 (1000/1000)都正常~ (我們工廠端)

    經過2個月運輸至客戶端 ~ 客戶端IQC需解碼進行讀取資料動作 ~ 此時 發現無法"解碼" ~ (7/1000) ,有7顆完全無法解碼成功 , 其餘是正常的

    無法解碼的7顆部分,只要更換新bq40z50 IC就可正常動作,(目前仍在交差比對中)

    ***補充這7顆的狀態是

    除了不能解碼 , 其他保護機制都是正常的,也可以正常的通訊

    想說有無其他方法在不更換新的IC的方式下 , 直接讓IC回廠出廠值的方式

  • 您好,非常抱歉,没有其他方法,芯片需要解码并且进入ROM MODE才能烧录固件让IC恢复出厂值