此常见问题解答适用于无线电源 RX,例如 bq51013B、bq51050B、bq51003 等。
- AC1 和 AC2
- 请参阅此处有关 C1/C2 计算的文章:e2e.ti.com/.../905132
- C1 – 线圈和 AC1 之间的串联电容。当三个电容器并联使用时,ESR 会降低,而效率更高/发热更低。额定电压为 25V。
- C2 – AC1/AC2、C2 之间的电容对性能的影响较小。额定电压为 25V。
- COMM1 和 COMM2
- 将电容器从 COMM1 连接到 AC1 或 AC2,并从 COMM2 连接到备用 AC1 或 AC2 引脚。最低 25V 额定值。COMM 电容约为 C1 容值的 20%。
- BOOT1 和 BOOT2
- 将 10nF 电容器从 BOOT1 连接到 AC1,并从 BOOT2 连接到 AC2。最低 25V 额定值。
- CLAMP1 和 CLAMP2
- 将47µF 电容器从 CLAMP1 连接到 AC1,并从 CLAMP2 连接到 AC2。最低 25V 额定值。
- /AD-EN 和 AD
- /AD-EN 与阻断 FET 的栅极相连(请参阅 EVM 作为指南)。将 AD 引脚连接到有线适配器输入端,并将 1uF 电容器接地。
- 如果未使用有线适配器输入,则无需电容器,AD 应直接接地。保持 \AD-EN 浮动。
- OUT
- 添加电容 – 最小有效值为 1uF,但越大越好,如果可能,请使用 10uF。
- TS/CTRL
- 通过 10k NTC 将 TS-CTRL 接地。如果未使用温度功能,请使用 10k 电阻器。TS 计算器工具在以下位置提供:ti.com/.../sluc629
- 连接三态驱动器以实现 CTRL 功能,请参阅 d/s“实现 TS-CTRL 的三态驱动器”
- RECT
- 将7-22uF 陶瓷电容器从 RECT 连接到 PGND。增加 RECT 引脚上的大容量电容可有效支持负载阶跃或高噪声负载。最小 16V 额定值
- 将 20kΩ 电阻器 (Ros) 从 RECT 连接到 FOD。20kΩ 是默认值,需要根据 FOD 校准确定最终值
- FOD
- 将 196Ω 电阻器 (RFOD) 从 FOD 接地。196Ω 是默认值,需要根据 FOD 校准确定最终值。校准工具在以下位置提供:ti.com/.../sluc577
- 好的做法是为 Ros 设置 2 个电阻器,为 RFOD 设置 2 个电阻器,以便在校准完成后获得精确的值。
- ILIM
- 通过电阻器 R1 将 ILIM 连接到 FOD。在 RFOD 的默认值 (196Ω) 下,R1 = 328Ω 会将电流限制设置为 600mA (BQ51003)。R1 = 66Ω 会将电流限制设置为2A (BQ51013b)
- 必须在 FOD 校准后调整 R1(如果 RFOD 值发生变化),请参阅数据表的“RILIM 计算”部分。
- /CHG
- 连接到 MCU 输入或保持浮动。
- EN1 和 EN2
- 连接到 MCU 输出或保持浮动。