This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54360: 工作过程中部分板子上的该芯片损坏

Part Number: TPS54360


有一块板是常温工作十几分钟后损坏,其他板是老化(环境温度36~40℃)几小时到两天后(时间不固定)损坏。更换该芯片后有的板子老化三天都没问题,有的还是会坏。

该芯片损坏后,后端的负载芯片也会跟着损坏,损坏芯片的输入输出管脚已短路。该DCDC实测负载电流不到300mA,芯片表面温度不超过70℃,输入电压未超过范围,接地焊盘焊接良好。

线路部分如图:

TPS54360线路图.pdf

  • Hi
        老化中的损坏,也就是之前启动/工作测试都是正常的?   损坏的板子是否有集中位置?

        是否有测试老化房电源启动时, TPS54360输入电压的启动的瞬态情况?   初步还以是输入过压。

  • 您好!

    启动时是正常的,只发现一块板开机十几分钟损坏了,其他损坏的都是正常工作了几个小时以上(之前做了70多块板都没这个问题。最近做了180块板,前后坏掉的不少于20块板)

    损坏的位置基本都是一致的,附图中两个二级DCDC也会损坏,连同由它们供电的IC也坏了

    老化房用示波器监视了输入电压的状态,触发电压设置在56V,跑了两天都没有发现电压异常。

  • Hi

          应该是治具异常导致的,因为一般这种情况下都位置比较集中。

          而且你的电压也比较高,不可能长期监控,不排除突发异常。

         或者你找一个比较异常集中的位置,一直用示波器监控芯片输入端?(如果你之前就是这样做的,就不用继续了)

         如果是这样的话,就比较难以复制出不良状况。

  • 治具是指电源吗?我们用的是外购的电源适配器,之前70多块板也用的同一款电源

  • Hi

       治具就是从供电,到连线到板上的相关设备(包括电源,到导线等等)