Part Number: TPS64202
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000, TPS63010
或者推荐下能用如下拓扑结构的芯片,多谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
没有见过这样的topy,但是从电路原理来看是乎是可以的,但是我觉得没有必要这样设计,升压,降压,升降压三种转换都有了,这个电路的功能又是什么呢?
你设计的需求是什么? 输入(范围)多少,输出多少?
设计需求:
1.输入2.6-4.2V,输出3.3、800mA
2.满足低功耗要求,输出0mA的时候,输入电流<40uA。
主要是符合要求的升降压的芯片有点太贵了。
HI
猜到了可能是升降压,但是TI这边并没有见过这样topy的电路,一般是用专门的升降压芯片来做,例如TPS63000系列、TPS63010系列。
但是从我公式上推到,电路应该是可行的,推出来是D=Vo/(Vin+Vo), 正是升降压topy的公式, 所以你可以实际电路验证一下。
Hi
或者你直接找这个电路的出处,如果电路说明上提到降压芯片可以这样设计,应该也是没有问题的,只是在TI这边我没有见过这样的电路而已。