原理图
空载测量电压 :测量 RT/CLK脚 电压 0.522V FB 电压1.476v COMP 电压 0.407V
输出电压 22.6V 不知道问题出在哪里
原理图是根据PowerDesigner 设计的

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
原理图
空载测量电压 :测量 RT/CLK脚 电压 0.522V FB 电压1.476v COMP 电压 0.407V
输出电压 22.6V 不知道问题出在哪里
原理图是根据PowerDesigner 设计的

Hi
webench设计电路上是不会又太大问题的,而输出接近输入电压,要么duty接近100%, 这个可以通过示波器duty确认,此时如果测试到FB脚电压偏低则是反馈的问题,因为按照22V输出FB电压只能是偏高。
或者就是芯片已经损坏,输入高边的MOS已经损坏导致输入和输出电压接近。 可以在阻抗确认异常后更换芯片确认。
(注意电路正确,还要注意下layout ,例如powerpad充分与gnd焊接散热,功率回路尽量小,具体可以参考datasheet)