你好,我们这边使用TPS65400,输入电压为12V。 通道1和通道2合并输出,通过调整可编程电阻器的阻值,改变RFB1的阻值,从而输出1.2-9.5V电压。通道3和通道4合并输出5V.。
我们在测试过程中发现,当通道1和通道2合并输出9.5V时,通过调整稳压源的输出电压可调旋钮,让TPS65400的输入电压从12V慢慢减小,降低到11V左右。通过使用红外测温仪就可以看到TPS65400的温度会快速升高。如果不及时断电,在持续高温状态下,TPS65400就会烧毁。在高温状态下,
请问有什么办法可以放置TPS65400在输入电压比较低的情况下烧毁吗
谢谢
Ryan