Part Number: TPS92692
第一次接触设计LED恒流驱动电路,想请教些几个问题:
1.我用TPS92692这款芯片做升压恒流驱动电路,我输出的电压应该如何选取?是按照LED的额定电压设置输出电压吗?比如LED电压为24V,输出电压就为24V吗?还是说输出电压需要比LED电压要高一些,因为是恒流?
2.还有一点就是输出电容的选择,当我同时用到电解电容和陶瓷电容时,该怎么选取?在升压电路中,当开关MOS开通时,输出电容还需要带负载,这个时候电容需要怎么取值?
以上两点困扰了许久,一直没有找到答案,希望能遇到大佬解答一下,万分感谢!