This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS61169: TPS61169DCKR失效

Part Number: TPS61169


你好,选用了TPS61169DCKR永远按键背光驱动,四路12个LED串联,每路电流204/33=6.1818ma,下拉电阻到地,默认常亮,但发现上电后TPS61169DCKR电压会迅速下降,导致LED串不亮,尚未找到问题原因,请问TPS61169DCKR的回流焊温度及时间要求?原理图见附图。

  • HI

        12个灯串联总的Vf多少?

         最高260℃ 10S.

  • Vf就是204mv,Rset用的是33R,下拉10K电阻到地,默认上电常亮,串100R电阻接mcu的pwm,但上电后背光LED一般不亮,偶尔能亮,是不是说明TPS61169DCKR并没有损坏?有问题的这一路TPS61169DCKR四路12个LED串联合计48个LED,mcu上电后PWM端口电压0.47V。没有问题的另一路单独TPS61169DCKR供电驱动的12个LED串联合计12个LED,正常驱动.

  • HI

        PWM信号如果是0.47V是无法调光的,正常要超过1.2V才能电流LED,  低于0.4V关闭LED,  PWM占空比决定亮度。

  • 按键背光是通过可调电阻实现调光的,只是接了PWM的IO口,并没有调用PWM,无需调光功能,只要亮即可,是这路单芯片TPS6119驱动四路48个LED,完全不亮,量一下电压达到38.5V后很快下降,但另一路同样配置,只驱动一路12个LED没问题,只是接上拉,默认不亮,按键开启后,IO口电压也是0.47V,背光没问题。我邮件附了回流焊温度曲线,时间远远超过10s,是否能快速电话沟通一下呢?希望沟通清楚原因,18513370132李刚。多谢!

  • HI

        CTRL电压实际测量是多少? 不用这个调光功能,直接接到Vin脚(可不用分压电阻)

         如果只接1路,可以正常点亮, 4V路就不行,差异只在于4路输出不到25mA,  这个也远远不到过载保护的条件。

         需要确认输入电容尽量靠近电感输入端,同时电感饱和电流大于500mA(建议), 如果这些都没有问题的话,直接换个芯片看看?

         温度曲线,建议你向购买渠道要一下,我这边主要争对电性, 对于制程(包括SMD, reflow的温度)的信息不是很全面,在TI网站上找了很久都没有看到。

       

  • 1、1路和四路的CTRL电压实际测量都是0.47V,不用调光是说,ctrl直接接VIN即可?我VIN用的5V是否可以?。   2、关于您邮件里“差异只在于4路输出不到25mA,  这个也远远不到过载保护的条件”。4路的总电流,0.204V/33R=6.1818mA,乘以4路大概24.7272mA,不到25mA,但是一路的驱动电流只有6.1818mA,同样配置,却是正常的,而且上电后背光不亮是大概率事件,偶尔会亮。关于25mA有什么要求吗?不太理解。3、输入电容尽量靠近电感输入端也没问题。4、电感用的MWSA0603S-6R8MT,6.8uH功率电感,饱和电流5A。5、更换全新TPS6119后变成上电后背光正常是大概率事件,但偶尔还是不亮,需要重新上电,另一路单路12颗LED的始终正常。6、小批量200PCS,正常和有偶尔不亮的比例各一半,还请能给予我进一步的建议,感谢。

  • Hi

        1.  是的,不调光,接高电平即可,只要不pin脚过压,接Vin也是可以的。

        2.  负载不到25mA, 不会触发电流保护。  这个芯片是有过载保护的,电流大了会保护无输出的。(电路上是18ohm, 实际电流会是204/18mA)

        3.   你的芯片哪里买的?   200PCS的焊接是否会有问题,我主要是指会不会有过高温度(无论是reflow,还是其他),电路非常简单,不应该出现这些问题。

        4.  单路始终正常, 就不会出现上诉问题的话,我就会还以你购买的电感有质量问题。

        (无论是电感,还是芯片一定要正规渠道,否则累死也调不出来)

  • Hi  

        是否有测试一些波形?

  • 1、好的,我ctrl引脚先接vin=5v看看。2、输出电流上限是1.2A,25mA无论如何也不会触发过流保护的,电路图是18R,实际调试33R,但我认为都不是问题所在。3、芯片是云汉芯城买的,正规渠道,我也担心,回流焊温度的问题,但在线回复没法贴图片,我邮件发你回流焊温度曲线图,焊接温度不超过250摄氏度,焊接时间超过100S,不知道是否有问题。4、我会更换电感调试一下。5、你是希望看ctrl的波形还是vin、vout的波形?

  • Hi

        SW, 和 Vout波形

         有可能芯片问题,直接在TI官网购买。

         后面再做一批,最高温度260℃,不超过10s。

  • 好的,我尝试一下,原来要登录帐号才能贴图,这是回流焊温度曲线图

  • HI

        如果是这样,我觉得温度应该没有问题。

  • 1、SW就是VOUT吧?这是正常SW波形          2、这是正常CTRL波形    3、不正常SW波形完全没有有规律的波形,没有拍      4、不正常CTRL波形 5、单纯更换TPS6119,大部分电路板都解决问题,个别还是会出现LED不亮的问题,单纯更换功率电感也不能解决问题,请问是否还有其他可能呢?SW波形理想情况下应该是什么波形?

  • HI

        看看是否是LED的问题。 换了芯片大部分会好,说明电路没有大的问题,之前问题出在芯片,仍然有个别有问题,只能看负载和逐个确认零件。