This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
从第一个图看确实是接GND的,而不是RTN, 很可能是因为SHUT信号是输入控制信号。
(但是,我个人觉得应该是RTN, 原因是在功能上,shut脚功能类似UVP,OVP, 都可以关闭芯片。 所以如果有条件的话建议测试确认,如果是都可以,则选择用GND, 也就是对应datasheet。)
感谢回答
请问一下SPEC中有写到SHUT 脚位
Absolute Maximum Ratings 是62V
Recommended Operating Conditions 是 6V
如果SHUT 脚位是输入12V , 远低于
Absolute Maximum Ratings 62V
应该是没有问题 , 请问是吧
SHUT 脚位 的Absolute Maximum Ratings跟
Recommended Operating Conditions
为何差那麽多?

Hi
设计设计中需要低于6V. (设计中一般都需要以推荐为准,而是最大rating为准)
从第一表可以看出shut还是需要接RTN。
感谢
请问 SHDN 脚位内部PULL UP 电阻是多少呢?
Hi
datasheet没有给出这个阻值,只提到外部至少10uA的电流承受能力。
不过如果你在外部增加电阻通过电压测量是可以算出这个电阻值的。