Datasheet中工作静态功耗80uA,可是我们实测十几mA,可能是什么问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
注意你选择的芯片的PFM模式的版本,而非FPWM模式的版本,后者静态电流会大很多。
静态电流测试见datasheet 第五页参数表条件,特别注意这个时候Vfb电压需要外给1.1V, 如果这样设计依旧严重偏大,很可能是芯片问题。
此时测试Isd, (Ven=0V), 测试值应该也会很大。说明芯片有问题(有漏电流)
注意芯片购买需要找TI, 电子市场或者淘宝上很多芯片都是有质量问题的,容易出现静态电流偏大。
你好,芯片是从官网买的。无论是PFM还是FPWM,都不应该超出datasheet中的最大值吧,也就是120uA

Hi
只有PFM版本,一般FPWM模式的芯片电流会相对大一些。
相对大一些,但应该也不会这么大啊,我测试了一下,输入4V的时候,静态电流3mA,输入5V的时候,静态电流4mA,输入6V的时候,静态电流5mA,电流都是从输入端测试的,输出是3.3V,设计是按照datasheet里面参考做的。

Vsys是7.8V,请检查下电路是否有问题,3.3V输出端全部断开了,静态功耗就是如上所述,很大
Hi
有没有换个芯片再测试下? 只有输入电容可能分流,异常电流通常就是流入芯片。
datasheet上确实没有提到FPWM模式下的静态电流,这个对问题的点位产生了难度,如你所说,我觉得也略微偏大,但是5mA在我可接受的范围。一般如果是外置MOS的控制芯片,PWM模式下的静态电流一二十mA都见过。
Hi
另外可以将L9拿掉测,
同时有没有测试关机电流Isd?