This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS61040: SW振铃与输出纹波问题

Part Number: TPS61040

按照手册建议参数设计lcd bias原理如下

测试发现20mA 负载sw有振铃,40mA没有振铃,为什么呢

另外20mA~40mA动态负载测试,输出反应比较慢纹波也比较大,有什么办法优化吗

  • Hi

         这个电路我比较建议Snubber电路(RC)对GDN.

         你参考的电路文档,能将链接发给我吗(我好像见到过,但是找不到了),但是-7V和22V是用稳压管来做的,我觉得这个很可能影响响应速度。 而-7V应该也要加电阻的。

  • 我测试的是11V这路输出,

    升压的Snubber RC对GND有相关的说明吗,TI有份文档是说降压的snubber电路设计

  • Hi

         你可以先将上面两路断开,11V这路增加Cff后瞬态应该没有问题的。

         noise比较大,主要注意SW脚的layout, 同时因为你有三路输出,要特别注意功率回路,尽量小。

         noise有可能因为SW脚的开关导致的,所以可以按照你的思路snubber电路增加在肖特基上。  之前提到对GND, 降压芯片一般是这样做的,升压可以不用。