按照手册建议参数设计lcd bias原理如下
测试发现20mA 负载sw有振铃,40mA没有振铃,为什么呢
另外20mA~40mA动态负载测试,输出反应比较慢纹波也比较大,有什么办法优化吗


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
这个电路我比较建议Snubber电路(RC)对GDN.
你参考的电路文档,能将链接发给我吗(我好像见到过,但是找不到了),但是-7V和22V是用稳压管来做的,我觉得这个很可能影响响应速度。 而-7V应该也要加电阻的。
Hi
你可以先将上面两路断开,11V这路增加Cff后瞬态应该没有问题的。
noise比较大,主要注意SW脚的layout, 同时因为你有三路输出,要特别注意功率回路,尽量小。
noise有可能因为SW脚的开关导致的,所以可以按照你的思路snubber电路增加在肖特基上。 之前提到对GND, 降压芯片一般是这样做的,升压可以不用。