过流情况下测试Iout波形,发现Iout先有一个小幅过冲再进入512个cycle周期的恒流,512个cycle结束后,Iout又有一个短暂的负电流,请问这两个现象的原因是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.


过流情况下测试Iout波形,发现Iout先有一个小幅过冲再进入512个cycle周期的恒流,512个cycle结束后,Iout又有一个短暂的负电流,请问这两个现象的原因是什么?
HI
电流上冲,是因为这个时候电流过载的判定,电流保护正式动作到完成,即便短暂的时间间隔电流还是会上去一些,之后就是周期型的限制。到结束时,反向电流,应该是这个时候芯片高边MOS关闭,但是低边MOS却出现了开启,所以导致输出电容的电流反向流动了。
具体你可以通过波形测量来确认。
在512个cycle里,请问Iout的限制电流值和Vout的限制电压值是根据什么来设定的呢?
HI
这里只有输出电流限制,和输出电压没有直接的关系(或者说没法确认电流保护时的输出电压)。