Other Parts Discussed in Thread: TLV62565,
原理图如下:

DC_IN为5V,重复开断电,测量EN管脚,出现过0.6V、1.0V、2.4V、3.0V等电压值。
相关参考文档
slvu808文档中,TLV62565的EN管脚,通过1M ohm电阻上拉到Vin。

slvuay6文档中,TLV62569的EN管脚,直接上拉到Vin。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
EN直接连接Vin或者通过电阻连接Vin是可以的(即便通过10kohm电阻连接应该没有问题,但是可以省去), EN测量的电压实际是Vin电压,因为EN电流非常小,电阻即便是10kohm,压降也极小,所以测试到EN电压偏低,实际上是Vin电压拉低了。
建议你确认1, 输入电容尽量靠近芯片Vin脚。
2. 确认前一级的输出能力(瞬态响应不够,导致电压 跌落), 或者你这个时候用外部电源供应器PPS来验证也行前级电源也行。
确认两个信息:
1. 原理图中的两颗10uF电容布局靠近Vin管脚。
2. 前级电源的为48V转5V,5A的DCDC电源模块,实测通电后输出的上升时间约15ms,平稳没有跌落,5V的纹波不超过±200mv。
出现异常的TLV62569,EN管脚测量为0.8V。通过跳线,将EN管脚直连到Vin(5V),芯片的3.3V输出正常,开断电50次,均正常。
将跳线去掉,第一次上电测试,EN管脚测量为3.0V,芯片的3.3V输出正常;连续开断电,EN管脚的电平会往下掉,开断电10次之后,EN管脚为1.8V;开断电50次后,EN管脚为1.2V;开断电数百次之后,EN管脚就到0.8V了,此时3.3V输出就偶尔有偶尔没有。
以上现象太奇怪,目前还没有找到造成这一异常的具体原因,麻烦帮忙分析一下。
目前还有7个异常的板子,EN管脚的电平都在0.6~3.0V之间。
Hi
外给EN的电压多少?或者你可以测试一下10kohm电阻上的压降来判定EN电流,一般这个电流是uA级别(几个uA), 如果大了,有电流流入,就会在10kohm电阻上有较大压降,这样就会造成EN电压偏低。说明EN脚损坏。
造成EN脚损坏的原因,常见是过压。 另外注意一下时序,一般是先Vin后EN(可以同时),不建议先EN,后Vin,这样可能会损坏芯片。