This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TPS6594-Q1: 可订购产品的差异?

Part Number: TPS6594-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM,

您是否可以通过以下请求进行检查并提供建议?

我们有一个使用 TI 的 TDA4VM 处理器的设计。

在 TI 的参考设计中,PTPS659413F0RWERQ1 和 TPS65941111RWERQ1 都用作 PMIC。

我们还在考虑使用助记符结构,但我们看到 TPS65941111RWERQ1 为 ROHS,而 PTPS659413F0RWERQ1 为非 ROHS。

关于这一点我有两个问题,如果您能提供帮助,我将不胜感激。

TPS6594-Q1 的以下型号与不同器件型号之间的主要区别是什么?(PTPS659411F0RWERQ1、PTPS659413F0RWERQ1、PTPS659414F4RWERQ1

TPS65941111RWERQ1、TPS65941212RWERQ1)

我想与出厂设置为一次性可编程有一些差异。是否有列出它们的文档?

2- 是否可以在样片设计中使用器件型号为 TPS65941212RWERQ1 (ROHS) 的材料代替器件型号为 PTPS659413F0RWERQ1(非 ROHS)的材料?如果不可用

ROHS 生产是否显示在 TI PTPS659413F0RWERQ1 路线图上?

器件型号 PTPS659411F0RWERQ1、PTPS659413F0RWERQ1 和 PTPS659414F4RWERQ1 之间的差异可在相关的用户指南说明中找到。

TPS65941111RWERQ1 和 TPS65941212RWERQ1 说明可在此处找到。

如用户指南中所述,这些器件旨在成对使用。  这些特定器件不能混用或互换。  它们必须与特定器件一起使用。

请注意,标有“P”的器件 PTPS659411F0RWERQ1、PTPS659413F0RWERQ1 和 PTPS659414F4RWERQ1 将不会投入生产环境。  这些产品是为早期客户开发而提供的。

最新的 TDA4VM 处理器设计建议是 PTPS65941213 和 TPS65941111。  请与处理器团队合作,确保您拥有最新的配电网络信息。

我对您的回答有两点疑问:

1) 您提到最新建议使用 PTPS65941213 + TPS65941111。
但我在 TI 网站或 TPS6594-Q1 数据表“可订购器件”表中都看不到 TPS65941213 或 PTPS65941213。
具有此器件型号 (TPS65941213/PTPS65941213) 的器件是否可订购?

2) 在您的回答中,您共享了用户指南《Jacinto 7 DRA829 和 TDA4VM 汽车 PDN-0B 的双通道 TPS6594-Q1 PMIC 用户指南》的链接。
是否有其他描述 PDN-0C(推荐用于新设计)的文档?
如果没有,我们能否使用此 PDN-0B 文档通过保持所有连接不变并将 TPS65941212 替换为 TPS65941213(考虑到它可订购)来实现 PDN-0C 吗?

尊敬的 Aykut:

  1) TPS65941213 尚未正式发布;但我们有样片器件 PTPS65941213 可订购。

  2) 请将所附内容用作 PDN-0C 设计的参考。详细用户指南尚未完成。 
PhilDRA829_TDA4VM_3Ph_Dual_Leo2.0_PDN-0C_v0.18.pdf