This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TPS23881: 为什么我的 3 类 PSE 控制器不符合 SIFOS AT 标准?

Part Number: TPS23881
Other Parts Discussed in Thread: TPS23882

问:为什么我的3类PSE控制器不符合SIFOS AT标准?如何实现合规性?

  • 答:

    请务必注意,TPS23881 和 TPS23882 都是 IEEE802.3bt 标准 PSE 器件。BT 标准的一个特征是在 PD 和 PSE 握手期间存在更长的一级侦测。PSE 会发送此第一个 finger,告知 PD 已连接支持 3 类或 4 类的 PSE,并且 PSE 支持新的较低维持功率特征 (MPS) 时序。

    此外,IEEE802.3bt 标准器件与 AT/AF 标准向后兼容。这意味着它们可以支持 1 类和 2 类功率级别。但是,由于 AT/AF 握手中缺少这种更长的一级侦测,相应的 AT/AF SIFOS 设备会将 3 类或 4 类 PSE 控制器确定为“不合规”。BT PSE 器件需要 BT Sifos 设备通过测试。

    如何实现 AT/BT 3 PSE 的兼容性:

    为了符合 Sifos BT 标准,请在测试卡 PSE-3202 上使用 v5.2。在测试卡 PSA-3202 或 PSA-3102 上使用 v5.2 可实现 Sifos AT 合规性。 

    过程概述:

    1. 在测试卡上设置正确的 PSE 类型

    A. 请注意,自动发现可在端口上运行,但仅适用于 PSA-3202

    B. 确保保存/加载 PSA-3102 的 PSE 属性

    2. 将 EVM 设置为自动模式并启用检测/分类

    3. 继续运行合规性测试。

    指导步骤:

    1. 在测试卡上设置正确的 PSE 类型

    A. 要实现 SIFOS AT PSA-3102 (AT) 测试卡的兼容性:

    a. 使用 PSA v5.2 Interactive

    (1)

    b. PSA-3102 端口 4-1 连接到 TPS23882/TPS23881 EVM。卡 5、6、7、8 为 PSA-3202,其余为 PSA-3102。

    (1)

    (2)

    c. 保存和加载 PSE 属性

    (1) 对于 TPS23882,将 PSE 类型设置为 BT 类型 3

    (2) 对于 TPS23881,将 PSE 类型设置为 BT 类型 4

    (3) 设置如下所示的参数

    B. SIFOS BT PSA-3202 (BT) 测试卡兼容(符合 TPS23881EVM 标准):

    a. 选择 Sifos 上的 PSA-3202

    b. 选择“Full Conformance”

    (1)

    2. 将 EVM 设置为自动模式并启用检测/分类

    A. 设置 TPS23882/TPS23881 EVM,该 EVM 设置为自动模式并启用检测/分类

    a. 

    3. 继续运行合规性测试

    A. SIFOS AT 合规性 PSA-3102 (AT) 测试卡 – 运行合规性测试,并将 PD 设为 1 类4W

    a.确保 PSE 类型设为 3 类 2 线对

    b.PD 仿真设置为 1 类4W

    c.在 Sifos 上选择正确的端口

    d.选择“All tests"

    e.点击“Sequence Tests”

    (1)

    (2) 1 类 15.4W 报告视图:

    (3)

    B. SIFOS AT 合规性 PSA-3102 (AT) 测试卡 – 运行合规性测试,并将 PD 设为 2 类 30W

    a. 确保 PSE 类型设为 3 类 2 线对

    b. PD 仿真设置为 2 类 30

    c. 在 Sifos 上选择正确的端口

    d. 选择“All tests”

    e. 点击“Sequence Tests”

    (1)

    (2) 2 类 30W 报告视图:

    (3)

    C. Sifos BT 合规性 PSA-3202 测试卡:报告视图

    a.