This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5122: LM5122做12V升压56V,低温-40度启动异常,芯片不断在重启,常温和高温正常

Part Number: LM5122

LM5122做12V升压56V,低温-40度启动异常,芯片不断在重启,常温和高温正常,请帮忙分析下原因?

  • Hi

        低温下电容容值下降,会导致有些电压不稳定的情况,可能引起芯片工作异常。

        如果有条件的话,建议通过波形测量来确认。

        或者直接加大电容容值看看,例如VCC电容,layout尽量靠近Vcc,并且电容适当加大。

        输入电容也建议加大,例如增加47uF甚至更大, 注意输入电容layout尽量靠近sense电阻,以及电感,避免输入电压瞬态拉低,导致欠压保护,或者电流过载保护。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。